IMG-20170301-WA0014

Formación Simon 100 ¡¡ Un éxito !!

Plantilla-banner-WEB-HOME-900x400

Los pasados días 1 y 2 de Marzo, DIELECTRO INDUSTRIAL llevó a cabo la presentación en Coruña y Vigo de la nueva Simon 100, serie de empotrar que es la entrada a un universo inspirado en el Internet de las Cosas (IoT). En cada una de las presentaciones que contaron con más de 100 asistentes, se transmitió como la nueva Simon 100 aúna un modo de instalación tradicional con la posibilidad de convertirse en inteligente ya que permite añadir funcionalidades y experiencias a la medida de las que el usuario necesita.

Durante la presentación, se destacó que la nueva serie es la primera en integrar el sistema iO Simon que permite interconectar dispositivos y dotar a los entornos de una nueva dimensión a través de una app. Esta nueva aplicación Simon 100 iO ayuda al usuario a dirigir el nuevo universo de forma sencilla y a crear un sinfín de experiencias personalizadas (por ejemplo, experiencia buenos días, experiencia buenas noches, cine en casa, lectura, …) por lo que los espacios crecen y evolucionan y se multiplican.

Es una constante que los entornos de aplicación son cada vez más complejos y dinámicos. Existe una tendencia clara a que los objetos cotidianos pasen a ser elementos conectados. En este contexto, el usuario busca interaccionar, regular y controlar más funcionalidades de forma diferente y con condiciones a medida para crear experiencias únicas. Simon 100 iO es un agente activo al servicio de las personas que ayuda a controlar los espacios de forma simple evitando que la tecnología genere estrés.

20170301_185025
IMG-20170301-WA0014

Fotos Jornada en las instalaciones centrales de Dielectro Industrial

IMG-20170302-WA0011
IMG-20170302-WA0010

Fotos jornada Auditorio Mar de Vigo / Palacio de Congresos

Comentarios